欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

从气动到电动,米思米电动夹爪如何破解传统痛点?

  • 2023.09.10 13:03:33
  • 米思米
  • 1715

在自动化工业领域,随着技术的不断进步和需求的日益多样化,传统的气动夹爪逐渐暴露出诸多局限性。为了迎合自动化工业的发展趋势和满足客户的迫切需求,米思米适时推出了电驱新品——米思米电动夹爪,以电动技术替代传统气动组件,成功破解了传统气动夹爪的痛点。

 

传统气动夹爪,尽管在过去凭借其稳定的工作性能和较高的夹持力,在自动化生产线上发挥了重要作用,但其固有的缺点也不容忽视。首先,气动夹爪依赖于气源和复杂的配管系统,这不仅增加了安装调试的难度和成本,还限制了夹爪的灵活性和响应速度。其次,在夹持力度和速度的控制上,气动夹爪往往难以达到精确的要求,这在一定程度上影响了生产效率和产品质量。


从气动到电动,米思米电动夹爪如何破解传统痛点?


针对这些痛点,米思米电动夹爪应运而生。它采用电动系统替代传统气动系统,实现了夹爪结构的一体化。这种一体化设计不仅简化了安装和调试过程,还大大提高了夹爪的响应速度和控制精度。米思米电动夹爪将复杂的配件、驱动器、控制系统等集于一体,实现了整体的简化和电气化,使得客户在使用时更加便捷轻松。

 

米思米电动夹爪的显著优势在于其成本效益和高效性。通过电动夹爪替换气动夹爪,总体方案的成本最高可降低31%,设计调试时间最高可节省51%。这对于追求高效生产和成本控制的企业来说,无疑是一个巨大的吸引力。此外,电动夹爪在需要机种切换时,只需切换系统程序即可直接实现,无需调整夹爪和传感器的位置,大大减少了待机时间,提高了生产效率。


从气动到电动,米思米电动夹爪如何破解传统痛点?


除了成本效益和高效性外,米思米电动夹爪还具备多点控制和局部张开的功能,能够灵活应对各种干涉和多种工件的频繁切换。这一特点使得电动夹爪在复杂的生产环境中表现出色,满足了多样化生产需求。同时,电动夹爪的速度和夹持力度都可以精确控制,有效避免了工件的变形、夹伤、掉落等意外情况,确保了产品质量和生产安全。

 

此外,米思米还提供丰富的技术信息和PLC编程案例,供客户参考、学习和使用。这种全方位的服务和支持,不仅降低了客户的使用门槛,还提高了客户的满意度和忠诚度。

 

值得一提的是,在即将到来的2024中国国际工业博览会上,米思米将携其电驱新品——电动夹爪亮相。这一产品的推出,不仅展示了米思米在技术创新方面的实力,也为客户提供了更多了解和体验电动夹爪的机会。客户还可以访问米思米官网,申请电动夹爪样机免费试用,亲身体验其带来的便捷和高效!

 

综上所述,米思米电动夹爪通过电动技术替代传统气动组件,成功破解了传统气动夹爪的痛点。它不仅提高了夹爪的便捷性和成本效益,还提升了夹爪的精度和性能。随着技术的不断进步和市场的不断发展,米思米电动夹爪必将在自动化生产领域发挥更加重要的作用。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities